目前我司用这款芯片,采购到不同产地的芯片,现在测量AB之间内阻有很大差异,原来用的是AB之间内阻420kR左右,没加上拉电阻和下拉电阻,AB间120R电阻,能正常使用;这次采购芯片AB间内阻130kR,在不加上下拉电阻的情况下,AB间仍然是120R电阻,无法正常通讯。请问为什么有这么大差异?具体上下拉电阻应该设计成多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前我司用这款芯片,采购到不同产地的芯片,现在测量AB之间内阻有很大差异,原来用的是AB之间内阻420kR左右,没加上拉电阻和下拉电阻,AB间120R电阻,能正常使用;这次采购芯片AB间内阻130kR,在不加上下拉电阻的情况下,AB间仍然是120R电阻,无法正常通讯。请问为什么有这么大差异?具体上下拉电阻应该设计成多少?
您好,AB端可以不需要上下拉电阻。只加120ohm终端匹配电阻即可。
您是在哪儿购买的? 即使不同的封装地,电气特性应该都是相同的。
这批485丝印也有很大的差异,字体较大,不太清晰,像是刻上去的,不知道是不是假货。
您指的代理商是哪个代理商?如果不是我们的授权代理商,那需要追述这个代理商的进货渠道。
另外,同一款型号即使封装地不同,但电气特性都是遵循数据手册的,不会有内阻差异很大的现象。
所以无法通信可能和芯片有关,AB上下拉电阻是为了消除噪声,但是不加也是可以通信的。
HVD3082E这款收发器的接收端AB内部已经添加了偏置电路,所以具有失效保护failsafe功能,这样的话即使收发器没有接在总线上(开路),总线空闲idle状态,甚至短路,都能有效的输出逻辑高电平,所以AB外部是不需要上下拉的。所以您确认下型号,看下是不是其他的485收发器,内部没有偏置电路,所以外部添加上下拉能正常使用。
另外,您说的这两家代理商都不是我们的授权代理商。 建议您可以在TI网上商城上少量购买,实际实验验证下。
您好,可以看下数据手册这部分的描述,HVD308x的接收器内部已经提供了偏置电路,说明外部不需要再上下拉。总线上除了这颗芯片,还有其他节点吗?

建议在TI estore网上商城少量购买,实际验证下。
就是这批芯片
您好,关于订单问题以及您说的丝印有差异的问题,这边建议您联系下我们的客户支持部门:
请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。