This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DS90C363和DS90CF364芯片接法的若干疑问

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364, DS90C363

最近做一个项目用到DS90C363和DS90CF364芯片,经过反复调试始终不成功。Datasheet也没有详细的使用说明。有几点疑问:1、这两个芯片有多个Vcc和GND,用万用表测试,有一些Vcc是连通的,个别不是。GND也是这样。可不可以把所有的Vcc和GND分别都连在一起? 2、DS90CF364的LVDS输入需不需要加100欧电阻?还是直接输入就OK? 3、这两个芯片常用的接法是TTL->DS90C363->LVDS->DS90CF364->TTL(把TTL信号转换成LVDS传输),如果是LVDS->DS90CF364->TTL->DS90C363->LVDS(把LVDS转换成TTL信号传输)这样的接法行得通吗?

恳求各位回答!谢谢!Looking forward your response.Thank you so much!

  • 你好!

    1. 对于电源和GND,没有必要区分。在datasheet的 “POWER SOURCES SEQUENCE”章节有详细的介绍,只要在每个Vcc旁加去耦电容;

    2. 这样反接有一个问题,源端LVDS信号编码必须符合芯片的规则。另外请问下,这样用的目的是什么呢?我们做FPD-Link的目的就是因为长距离传输时,LVDS更简单,性能更优。

  • 你好,

    谢谢你的答复!因为LVDS的传输速率太快了,很多IC都处理不了,而且信号输出端和接收端都已固定为LVDS信号。我这样反接是为了降低信号的传输频率,便于接入其它监控测量电路。

    不过我还是有几个疑问。

    1,DS90CF364接输入LVDS信号时需要接100~120欧电阻吗?还是364已经内置了?

    2,Vcc的去耦电容参考范围是?

    3,,DS90C363将LVDS信号转为TTL信号后频率是原来的多少倍?

    4,是不是每个厂家的LVDS信号编码都不一样?如果是的话怎么兼容呢?

    盼回复!万分感谢!

  • 1. DS90CF364内部没有100Ω,需要外部加;

    2. 去耦电容没有特殊要求,我们通常用的0.1uF+10uF并联就ok;

    3. 这个有计算公式的,我找下资料给你看看。

    4. LVDS本身是没有编码这个说法的。这里讲的产品因为它是将RGB转为LVDS,即串并转换,因此就存在如何转换的问题,即某条并行数据线对应到串行数据的那个bit位。 所以你可以看到我们的产品都是成对使用的。