This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于 dp83tc811 相关问题

Part Number: DP83TC811R-Q1

hi       

       1.Phy上电 link up一段时间以后,寄存器0x0000 bit[2] 显示的状态为link down。除了协议层 使Phy link down以外, Phy自身什么情况会linkdown

       2.关于SQI相关的问题,我是在0x0198[7:0]寄存器中获取的信号质量数值,发现信号质量只会在Excellent Link quality    Intermittent or No Link 区间。

       3.关于TDR 结果反馈, 我只是在0x016B 寄存器中获取 状态、类型以及计算的长度。但是我发现长时间轮询获取寄存器状态后,发现状态类型会发生错误,请问获取该状态需要有时间限制,或者其他寄存器值做判断?

       4.可否提供一个dump PHY寄存器数值的方法或者工具(程序)在TDA2 Linux上使用,以便于我们在发生问题的时候及时定位问题。

thanks

  • 1.如果trigger SQI,会导致link down。

    另外,也可以检寄存器0x0000 bit15是否处于normal operation状态,还是一直在初始化中?

    3. 关于TDR,这篇应用手册3 Time-Domain Reflectometry的介绍希望对您有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/an/snla291/snla291.pdf

    4. 抱歉没有GUI可以帮助对寄存器的配置,但是这款PHY有EVM 可以对其进行评估。

  • 感谢您的回复。

    1.关于SQI的取值问题,发现信号质量只会在Excellent Link quality    Intermittent or No Link 区间,没有中间区间,这部分有什么建议吗?

    2.phy 有对网络数据包发送失败计数的相关能力吗?

  • 关于SQI的取值问题,发现信号质量只会在Excellent Link quality    Intermittent or No Link 区间,没有中间区间,这部分有什么建议吗?

    参考Table 3,SQI寄存器0x0198的bit[9:8]配置SQI的区间。

    .phy 有对网络数据包发送失败计数的相关能力吗?

    您是指的这个功能吗?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。