hi
1.Phy上电 link up一段时间以后,寄存器0x0000 bit[2] 显示的状态为link down。除了协议层 使Phy link down以外, Phy自身什么情况会linkdown?
2.关于SQI相关的问题,我是在0x0198[7:0]寄存器中获取的信号质量数值,发现信号质量只会在Excellent Link quality 和 Intermittent or No Link 区间。
3.关于TDR 结果反馈, 我只是在0x016B 寄存器中获取 状态、类型以及计算的长度。但是我发现长时间轮询获取寄存器状态后,发现状态类型会发生错误,请问获取该状态需要有时间限制,或者其他寄存器值做判断?
4.可否提供一个dump PHY寄存器数值的方法或者工具(程序)在TDA2 Linux上使用,以便于我们在发生问题的时候及时定位问题。
thanks