This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DS90UR906Q是可以和DS90UR241搭配使用的。ds90ub926q也可以兼容DS90UR905Q。那ds90ub926q可以和DS90UR241搭配使用吗? 谢谢!
您好,能否说明下您的应用? 926虽然也能向下兼容到FPD II系列的器件,但是datasheet中并没有列举出和 DS90UR241兼容。
所以我想和您确认下您的应用,以便搭配更合适的器件。
我们在做和雪佛兰系列原车LVDS兼容的显示。2014年以后的他们有用DS90UR241,DS90UR905Q,ds90ub925q,和 ds90ub927q,所以想找一种和他们都兼容的芯片,减少要做的硬件。如果ds90ub928q做一种硬件就能全部兼容就最好了。有人说ds90ub926q可以同时兼容DS90UR241,DS90UR905Q 和ds90ub925q, 但是没有说具体怎么实现。
英文论坛上有人说, “The UR241 will output on DOUT+ and DOUT- pins. These will enter the UB926 at the RIN+ and RIN- pins. The MODE_SEL or configuration registers will need to be changed to have the UB926 receive FPD-Link II frames.”
“The UB928 is compatible with the UB927 and UB925 and backwards-compatible with the UR241 and UR905Q. ”
但是具体怎么设置呢?
您好,您的意思是想找一款能同时和DS90UR241,DS90UR905Q,ds90ub925q,和 ds90ub927q兼容的是吗?
因为926可以和925,927以及905,907兼容,只需要确认下是否和DS90UR241是否兼容对吧?
这样的话, 我这边去确认一下。
确定926和925,927,905都兼容? 928呢?如果928也都兼容,用928是不是更好?除了确认兼容性,也请讲解一下具体怎么实现。还有如果要转为mipi 信号,要配合什么芯片最好?
谢谢
还有如果要转为mipi 信号,要配合什么芯片最好?
如果需要转为MIPI信号,解串器可考量选择下面几种输出兼容MIPI CSI-2的器件:
如果需要选择芯片,输入源是什么信号,LVDS? 然后输出需要MIPI 输出?
926可向下兼容DS90UR905和DS90UR907.
926和925,927也是可以兼容的。
那241呢?有没有确认926和928是不是兼容ur241了?英文论坛有人说兼容,但是怎么设置没有说,也说没有实际验证过,只是说 926,928可以兼容FPD LINK II。
如果需要选择芯片,输入源是什么信号,LVDS? 然后输出需要MIPI 输出?
我们的应用是具体一个车里面serializer端是固定的芯片,不同车里具体有ur241, ub905, ub925, 或者ub927, 而且他们的参数是我们不能改变的,因为都是原车设备端的。所以deserializer只能根据它们来选择。如果deserializer没有直接支持mipi输出的,那就要看要加一个什么转换芯片。
您现在串行器一定要使用UR905,或UR241是吗? 或者说应用是视频源是RGB信号,串行器输入并行RGB信号,想通过解串器输出MIPI 信号是吗?
串行器一定有UR905, UR241, UB925, UB927。 我们是解原车的输入显示在我们设备上。原车现在就至少有这4种串行器。现在输出的就要MIPI CSI信号。应该UB940就可以解决UB925, UB927了。问题是UR905, UR241要怎么处理了
UR905, UR241要怎么处理了
UR905,UR241搭配使用的CSI-2输出的Des器件可考量DS90UR910:
https://www.ti.com.cn/lit/ds/symlink/ds90ur910-q1.pdf
谢谢!现在有一个特殊情况就是有一些车里,HMI(主机)里用的是UR905,DVD里用的是UB925,我们要同时显示这两种信号,像这种要同时兼容UB925和UR905的情况要怎么办呢?
像这种要同时兼容UB925和UR905的情况要怎么办呢?
上面有提到,UR910 也是兼容FPD linkIII的DS90Ux92x。所以UR910 也可以和UB925搭配使用,也可以和UR905搭配使用。
我也看到了。但是我的理解是UB925要被设置为backward compatibility 模式才能和UR910兼容。UB925是原车OEM DVD机里的,除非我们可以通过UR910设置原车的UB925的兼容模式,要不然他们还是不兼容吧?
是的,925 要设置成back compatibility。 925 是FPD linkIII的器件,而UR910是FPD linkII,所以需要925配置为向下兼容才可以和UR910 使用。
同时兼容905和925的还是上面提到的UR910。910输出就是MIPI CSI-2.
谢谢!那我们先试试吧。
一个相关的问题。原来我们用TW8836配合UR905使用,在一个车上调好的显示,到不同车上显示图像就偏了,我们就重新调整参数,然后不同参数让客户自己选择设置。这样不方便,而且容易产生售后问题。后来我们在吉普的用UB914芯片解串摄像头的车上也遇到同样问题,但是我们发现一个现象,就是如果我们把不同显示的车里的原车主机对掉,一开始显示也是偏的,但是如果我们锁车休眠一会儿,再启动车看摄像头显示就正了。从这个现象看,是不是解串芯片在一定条件下会获取串行器的设置,然后相应地调整自己的工作参数?如果是这样,那具体是怎么实现的呢?
从这个现象看,是不是解串芯片在一定条件下会获取串行器的设置,然后相应地调整自己的工作参数?如果是这样,那具体是怎么实现的呢?
解串器件输入一般都会有自适应均衡处理,即对cable过来的信号进行补偿(由于cable自身插值损耗或者回拨损耗的原因)。
所以能自适应调整的只有这个均衡参数。对于其他参数是不会自己调整的。
均衡寄存器0x44这个寄存器bit6 =0 使能自适应均衡,如果设置为disable,则需要自己设置EQ,即bit[7:5].
926输出的并行RGB LVCMOS信号,再转化为CSI-2 吗?
那可以考虑再选择一对sedes,输入LVCMOS,输出MIPI CSI-2.
或者您把您的应用框图附上看下您的具体应用。