This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB953-Q1: 953和954搭配的串行/解串器,能否实现120fps帧率的数据传输?

Part Number: DS90UB953-Q1

各位好,

       目前,我这边有个项目是使用DS90UB953作为串行器,DS90UB954作为解串器,用来传输CIS视频数据。目前CIS支持的最大视频规格是1080H x 1280V@10bit 120fps(130万像素摄像头),而且我们是想用到120fps的帧率。看串行器953的介绍,说是适用于 2MP/60fps 摄像机。我想问的是,是否只要保证总的数据流不超过FPD link和minp lane的限制,就可以传输大于60fps的视频流?比如我们使用的130万像素摄像头,如果120fps帧率实现不了,可否设定使用较低的帧率,如90fps来实现串行/解串的可靠传输?

      或者,各位能给出一种更好的串行/解串器件的方案选型。

  • 您好,953能支持的最大带宽Bandwidth 832*4=3.328Gbps。

    那么根据您的应用,我们按25%的消隐时间来算,1080H x 1280V@10bit 120fps的data rate=1080*1280*120*10*(1+25%)=2.1Gbps<3.328Gbps.

    所以1080H x 1280V@10bit 120fps 是能够支持的。

  • 另外,需要和您确认下,10bit数据是否是YUV422 10bit的数据格式?

    如果是的话,YUV422 格式的数据,每个像素需要两个PCLK来传输,则我们在计算带宽的时候data rate=1080*1280*120*10*(1+25%)*2=4.2Gbps>3.328Gbps.

    因此如果是YUV422 10bit数据格式,则953是不能满足的。

    如果是RAW10则计算下来是2.1Gbps,953是能满足的。

  • 10bit是指RAW10格式,谢谢回复!

  • RAW10 data,则带宽为2.1Gbps小于953能支持的带宽,所以953是能够支持的。

  • 您好,另外一个情况是,我们是用954作为解串器,那么954具有2个FPD LINK的输入口,不知道954能支持上文中提到的2路953(1080H x 1280V@10bit 120fps)同时发过来的图像数据传输吗?另外我看资料了解到954的mipi csi-2接口有2个,但这个两个接口数据是复制关系是吗?规格书提到的954是双路 4.16Gbps解串器,是每一个FPD输入通道都支持4.16Gbps,还是双路合起来一共4.16Gbps?

  • 按照我们上述的计算,953是能支持1080H x 1280V@10bit 120fps的camera的(因为camera的data rate为2.1Gbps<953能支持的3.328Gbps)。

    那么两个camera总的数据量为2.1*2=4.2Gbps。

    那对于954来说,单路 CSI-2 最大 Bandwidth 1664*4= 6.656Gbps(26M 晶振)>4.2Gbps

    因此954即使使用单路,也能满足两个摄像头的数据量。

    规格书提到的954是双路 4.16Gbps解串器,是每一个FPD输入通道都支持4.16Gbps,还是双路合起来一共4.16Gbps?

    在判断des端是否能支持时候,因为 Deserializer 的 CSI-2 是输出接口,接收端是 ISP 或者 SOC,所以输出频率由 Deserializer 来确定,

    我看资料了解到954的mipi csi-2接口有2个,但这个两个接口数据是复制关系是吗

    是的,是复制关系。