芯片上电,PDB拉高,其它没有做动作,测试pass脚测试为低电平,lock脚测试为低电平。RIN0- RIN0+.RIN1- .RIN01+没有输入信号 测试有信号波形,这是哪里的信号,有可能配置错了什么东西有这种现象。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片上电,PDB拉高,其它没有做动作,测试pass脚测试为低电平,lock脚测试为低电平。RIN0- RIN0+.RIN1- .RIN01+没有输入信号 测试有信号波形,这是哪里的信号,有可能配置错了什么东西有这种现象。
您好,RIN0- RIN0+.RIN1- .RIN01+悬空,测试有波形是吗?
幅值和频率是多大的,可否将波形附上看下,是不是耦合进去的噪声?
像是正常的FPD link信号呢。前端有接serializer吗?我看940的pin5 BISTEN已经接地了,disable BIST了所以即使有接serializer,在没有接视频源的前提下,serializer也不会输出pattern给940呢。
940后端接显示屏了吗?您怀疑是显示屏的数据通过GPIO回传给940的输入端吗?您上面描述了,940没有任何配置。上电之后测量输入RX端就有类似波形。我认为还是耦合进了噪声。我这边再看下这个问题。
您好,RX传输的是正向通道的数据和控制信号以及反向通道的控制信号的传输。 RXIN的定义:
The port receives FPD-Link III high-speed forward channel video and control data and transmits back channel control data.
所以看下反向通道的控制信号包含I2C,CRC以及GPIO。

由于I2C和GPIO都没有进行配置,我看了下CRC generator,默认是enable的,将其disable看下是否能解决您的问题?

您好,关于您的问题,我这边收到美国工程师的回复:
FPD is full duplex, so 940RX has a back-channel component that it over-layed in upstream direction. That is what is being observed here.
您好,是的,正常的,美国工程师的意见是FPD 器件是全双工通信,那么对于载波信号,FPD 既能发也能接收。
因此对于Deserializer来说,回传反向通道的数据。
如果关闭的话,我想只要和Des接的主控是在工作的,那么RXIN就会有信号。