This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83867IRPAP-EVM: DP83867IRPAP RXD6初始化硬件配置问题

Part Number: DP83867IRPAP-EVM


我看到这个EVM板上是配置为GMII模式,手册上对RXD6的硬件配置是模式4才支持RGMII Disable和AMDIX Disable,但是你们开发板上面RXD6的硬件配置是模式1,应该是RGMII enable。这样能正常工作在GMII模式吗?

  • 手册上对RXD6的硬件配置是模式4才支持RGMII Disable和AMDIX Disable

    是的,模式4是RGMII Disable和AMDIX Disable。

    但是你们开发板上面RXD6的硬件配置是模式1,应该是RGMII enable。

    开发板您是指的这里吗?这里是jumper,可以看到,拉高拉低是通过jumper设置的,可以上拉到IOVDD, 也可以下拉到GND。

    除了通过strap pin来设置GMII mode的话,也是可以通过寄存器配置RGMII Disable和AMDIX Disable。

    另外