我看到这个EVM板上是配置为GMII模式,手册上对RXD6的硬件配置是模式4才支持RGMII Disable和AMDIX Disable,但是你们开发板上面RXD6的硬件配置是模式1,应该是RGMII enable。这样能正常工作在GMII模式吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到这个EVM板上是配置为GMII模式,手册上对RXD6的硬件配置是模式4才支持RGMII Disable和AMDIX Disable,但是你们开发板上面RXD6的硬件配置是模式1,应该是RGMII enable。这样能正常工作在GMII模式吗?
手册上对RXD6的硬件配置是模式4才支持RGMII Disable和AMDIX Disable
是的,模式4是RGMII Disable和AMDIX Disable。
但是你们开发板上面RXD6的硬件配置是模式1,应该是RGMII enable。
开发板您是指的这里吗?这里是jumper,可以看到,拉高拉低是通过jumper设置的,可以上拉到IOVDD, 也可以下拉到GND。
除了通过strap pin来设置GMII mode的话,也是可以通过寄存器配置RGMII Disable和AMDIX Disable。

另外