This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB964-Q1: 芯片的应用问题

Part Number: DS90UB964-Q1

我们现在有项目使用Deserdes DS90UB964Serdes DS90UB953,做EMC实验的时候发现1.6G超标(要求等级5),目前定位下来和这俩个芯片相关,请问您这边有没有什么改善建议?感谢支持

        另有一些疑问请帮忙确认,从我们了解到的展频应用对RE测试会有比较明显的改善

        1.DS90UB964的外部参考时钟是否支持展频?

        2.DS90UB953我们目前用的外部参考时钟,请问外部参考时钟能否支持展频?

        3.用频谱仪测试发现如果使用953内部时钟的话,会比使用外部晶振好很多,请问如果我们改用内部参考时钟有没有风险点?有什么需要注意的地方

        4.参考TI的一些资料,发现关于外部参考时钟的展频应用基本都是在Deserdes端,但是我们实际测试发现大部分源头都在Serdes,对于这种情况在Deserdes加展频有效果吗?

  • 1.

    DS90UB964的外部参考时钟是否支持展频?

    964不支持展频。

    2.DS90UB953我们目前用的外部参考时钟,请问外部参考时钟能否支持展频?

    也不能。或者,在953上使用内部时钟的非同步模式可提供某种程度的能量分散、从而在辐射能量峰值方面产生与 SSC 相似的效果。

    3.

    用频谱仪测试发现如果使用953内部时钟的话,会比使用外部晶振好很多,请问如果我们改用内部参考时钟有没有风险点?有什么需要注意的地方

    这就是上面所说的,953使用内部时钟的非同步模式,也会起到和SSC类似的效果。

    4.

    参考TI的一些资料,发现关于外部参考时钟的展频应用基本都是在Deserdes端,但是我们实际测试发现大部分源头都在Serdes,对于这种情况在Deserdes加展频有效果吗

    您好,系统级的EMI问题大多和PCB layout,connector cable,ground以及shield等都有关系。

    953和954搭配使用的话,是在954端加SSC的参考时钟,并且要工作在同步模式。 要么就是上述所说的953在非同步模式下使用内部时钟也起到类似作用。