我们现在有项目使用Deserdes DS90UB964和Serdes DS90UB953,做EMC实验的时候发现1.6G超标(要求等级5),目前定位下来和这俩个芯片相关,请问您这边有没有什么改善建议?感谢支持
另有一些疑问请帮忙确认,从我们了解到的展频应用对RE测试会有比较明显的改善
1.DS90UB964的外部参考时钟是否支持展频?
2.DS90UB953我们目前用的外部参考时钟,请问外部参考时钟能否支持展频?
3.用频谱仪测试发现如果使用953内部时钟的话,会比使用外部晶振好很多,请问如果我们改用内部参考时钟有没有风险点?有什么需要注意的地方
4.参考TI的一些资料,发现关于外部参考时钟的展频应用基本都是在Deserdes端,但是我们实际测试发现大部分源头都在Serdes,对于这种情况在Deserdes加展频有效果吗?