This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPIC8101: 在不接入爆震信号的情况下,芯片out脚有积分信号输出。

Part Number: TPIC8101

按照芯片手册配置爆震芯片后,在不接入爆震信号的情况下,芯片out脚有持续信号输出。

图1为销售提供芯片手册,按示例配置。 图2 紫线为窗口信号,蓝线为爆震芯片out脚信号,绿线为模拟输入的爆震信号

  • 您好,

    为更加有效地解决您的问题,我已将您的问题发布在E2E英文技术论坛上,请更了解这款芯片的TI资深工程师为您解答,一旦得到回复后我会立即回复给您。帖子链接如下,您也可以关注帖子,以方便查看或追问后续疑问。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174893/tpic8101-in-the-absence-of-a-knock-signal-the-chip-out-pin-has-an-integral-signal-output

  • 收到E2E英文论坛工程师如下回复:

    A little more detail would help us understand the problem.

    1. Is the customer using our EVM, or their own PCB?
    - If it is their PCB, can they provide a schematic & layout?
    2. Can they provide their device settings?
    3. What does the customer expect to see with their waveforms?

    1.您是使用的EVM还是自己设计的PCB?
    如果是自己设计的PCB,可以提供您的原理图和PCB layout吗
    2.可以提供设备设置吗?
    3.您期望在波形中看到什么?

  • 1.自己的PCB,参考datasheet上的电路,

    2.是tpic8101的配置吗?  按照datasheet上的示例配置的。

    3.我理解为在未接入爆震模拟信号的情况下 tpic8101的out脚应该输出持续高或低电平,在引入模拟爆震信号后,才输出图片中蓝色的波形。

  • 可以加您一个联系方式吗  这个效率有点慢

  • 很抱歉,技术支持都是在论坛上进行的:

    中文技术论坛:https://e2echina.ti.com/
    英文技术论坛:https://e2e.ti.com/

    为更加有效地解决您的问题,我已将您的问题发布在E2E英文技术论坛上(见上面第一个回复中的链接),请更了解这款芯片的TI资深工程师为您解答。

    由于时差问题,美国的工程师一般都是北京时间的晚上进行回复,为提供沟通效率,您也可以关注帖子、在上述英文论坛链接上直接与美国的工程师回复沟通。

  • 您好,供电电压是多少?

  • 5v  还有什么问题一次问问完

  • 好的,感谢反馈

  • Hi, 首先对此延迟回复深表歉意!

    如果您有EVM,您是否可以配置成与您的电路板一样,然后在相同条件下查看是否可以看到输出信号?

    如果没有EVM,请您尝试做以下操作:

    1、爆震传感器是否连接至TPIC8101 还是断开的?
    2、如果是连接的,断开连接是否会更改输出?
    3、检查断开的KNOCK_H 和KNOCK_L上的信号/噪声
    4、检查VCC和VREF线路上是否有噪声
    5、将KNOCK_H  KNOCK_L短接在一起,
          -这是否会改变输出信号?