Part Number: DS90UB948-Q1
您好,TI
测试波形:/resized-image/__size/320x192/__key/communityserver-discussions-components-files/59/tek00012.png
1. LOCK信号在初期上电时,会出现抖动,后期持续为高,造成的原因是什么?
2. 初期上电LOCK抖动这是FPD-LINK的固有问题吗?TI的EVM板的LOCK是否也有抖动情况?
3. 按照我们的架构,LOCK为低的时候,可以对948进行初始配置吗?可以对948侧slave设备进行I2C配置吗?
block:/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/59/block.PNG
4. 通常948的0x02寄存器初期化应该配置成什么值?bit5是只有自检的时候需要用吗?
5. 看LOCK的状态表,948的0x02的bit4和bit7需要置H,需要在初始化时候配置吗?