Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1
Dear TI:
主板解串芯片型号:DS90UB954-Q1,摄像头加串芯片型号:DS90UB953-Q1,两家摄像头,需要设定不同的BC_FREQ_SELECT才能点亮,一个为25Mbps,一个为50Mbps,请帮忙分析原因有可能是什么?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear TI:
主板解串芯片型号:DS90UB954-Q1,摄像头加串芯片型号:DS90UB953-Q1,两家摄像头,需要设定不同的BC_FREQ_SELECT才能点亮,一个为25Mbps,一个为50Mbps,请帮忙分析原因有可能是什么?谢谢!
您好,两路camera的分辨率都是一样的吗?因为都可以针对每路去选择back channel的速率。如果两路完全一致的话,参考Table 2,是否有配置为CSI-2 Synchronous Back Channel。

Dear TI:
954的Mode pin,上下拉电阻为12K、15K,测量电压1.01V;寄存器0x6D已经设置为0x7C,CSI Mode。
Dear TI:
请教一下954的RX Mode CSI Mode有sync跟non-sync两种,请问各自的应用场景是什么?
请教一下954的RX Mode CSI Mode有sync跟non-sync两种,请问各自的应用场景是什么?
sync 模式提供了更高速度的反向通道速率(50Mbps)。而non-sync mode 反向通道速率相对较小(10Mbps)。
我们通常建议客户使用sync mode。
反向通道的sync mode, camera/sensor 不需要外部接oscillator,串行器通过解串器的反向通道获取时钟. 如果使用外部时钟,那么camera端需要接oscillator。
另外,这个帖子也介绍了sync和non-sync mode的差异,可以参考下: