This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83869HM: 传输数据时 RX_CTL引脚异常

Part Number: DP83869HM


UDP协议,通过网口发送数据时,RX_CTL引脚在应该出现高电平的时刻,出现类时钟(RX_Clk)信号, 想问一下 什么情况下 会出现这种错误?   

出现问题时 linux系统打印信息:link is down  -  link is up 交替进行。但是PHY本身的 link指示引脚(LED0) 并未拉低。查看电脑端 连接状态 也是一直连接ok

千兆连接时,ping 大包(65500) 波形正常,发送我们指定数据时异常;

百兆连接时,ping 大包(65500) 丢包严重。且也会出现所描述异常波形。  如果在百兆连接下,传输我们指定的大包数据同时,ping包不通。