Part Number: DP83869HM
UDP协议,通过网口发送数据时,RX_CTL引脚在应该出现高电平的时刻,出现类时钟(RX_Clk)信号, 想问一下 什么情况下 会出现这种错误?
出现问题时 linux系统打印信息:link is down - link is up 交替进行。但是PHY本身的 link指示引脚(LED0) 并未拉低。查看电脑端 连接状态 也是一直连接ok

千兆连接时,ping 大包(65500) 波形正常,发送我们指定数据时异常;
百兆连接时,ping 大包(65500) 丢包严重。且也会出现所描述异常波形。 如果在百兆连接下,传输我们指定的大包数据同时,ping包不通。