您好,
我是惠州学院一名学生。在本次中国全国电子设计大赛中(2013/9/4),使用了贵公司PLL1700E作为时钟,但出现了PLL1700时钟不起振的现象。具体阐述如下:
一,作品制作方向/要求
全国电子设计大赛——红外光通信装置(F题)
二,我队制作思路
a)发射端
将音频信号放大后使用音频ADC PCM1808采样(IIS总线)。PCM1808的时钟以及信号调制的载波均由PLL1700E产生。
我们采用2FSK调制(开关法:音频数字信号控制模拟开关)。最终调制后的信号通过红外光发射二极管发射。
b)接收端
使用红外光接收二极管接收后放大后,带通滤波,使用锁相环解调信号。最后再经音频ADC CS4344还原信号。
三,调试现象
我们准备了5块PLL1700E时钟产生芯片。
在调试该核心模块时,发现PLL1700E(工作于硬件模式)晶振端无法起振!
我们尝试过晶振端阻抗匹配、更换起振电容,更换晶振(无源27M),但均无反应。
最后5块PLL1700E时钟产生芯片中有一块在上电后输出奇怪的信号,波形不正常,频率变化大(12M后5M接着......)。
四,作品实物图/电路图
注:电路图我们采用数据手册的基本电路图,唯一不同的是,我们没有接控制器,采用硬件模式,并将下述引脚接10k电阻后接高电平或接地。
工作于硬件模式,管脚ML/SR0 = 1; MODE = 1; RST =1; MD/FS0 = 0; MC/FS1 = 0;
五,求助与鸣谢
虽然电子设计大赛己结束数字且我们队并未能完成此次作品,但真心希望能够解决本问题,完成学生人生第一个通信类作品。
希望有经验的前辈能给予帮助!
在此,先说声谢谢了。