This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THVD1426: 关于thvd1426通讯测试的问题

Part Number: THVD1426


1426测试文档.pdf

根据附件测试情况疑问如下:

D端电压是不是不能超过R端电压?

只在485AB端单发信号时,R端有信号正常,但D端为什么也有信号,且低电平电压偏高?

在同一供电电源下,且电平信号相同,但能影响到芯片工作?

  • 您好,

    D端电压是不是不能超过R端电压?

    D端电压最大为VCC电压,如果VCC=5.5V,则D端最大为5.5V,同样R端也是不能超过VCC,输出典型值为VCC-0.2V, 5.5V供电的话 ,输出5.3V左右。

    这款收发器只有一个供电电压,所以D端不会超过R端电压的。

    只在485AB端单发信号时,R端有信号正常,但D端为什么也有信号,且低电平电压偏高?

    您好,因为这款收发器的driver是一直使能状态的,所以如果只使用接收端,不用的D端我建议上拉到VCC防止悬空,因为悬空可能会拾取噪声。 

  • 现在是带TTL转光纤模块模式下D端相连TTL模块输出引脚后(断开时测电压是对的),导致芯片不工作,R与D直接拉到0V,详见测试文档

  • 您好,看了下测试文档,带TTL转光纤模块时,很有可能因为485的发和收端的地电平有电位差导致回流,才会出现上电时,即使D没有发送数据,R端有数据的情况。您手头上有信号隔离芯片吗?可以加上试试。 或者这种应用考虑使用带隔离的485收发器会好一些。