This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ALP: USB2ANY

Part Number: ALP
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

 hi 我想测试摄像头的线损余量,按照贵司给出的步骤,接好I2C和GND以后,使用USB2ANY对应的pin与之连接。但是接好以后ALP并没有出现步骤上的Margin Analysis。麻烦给出可能发生这类现象的原因我好去排查,谢谢!

  • 您好,您的意思是ALP界面没有出现像上面的"margin analysis"这部分是吗?其他选项都有吗?

    您也是使用的DS90UB954EVM板吗?把您的ALP界面截图附上我看下。

  • 您好,谢谢你的回复。我按照要求将摄像头的I2C和GND连接在USB2ANY上,但是ALP软件显示如下界面,由于是第一次使用吗,我不知道该如何使用,烦请给出具体指导,非常感谢。显示界面如下:

  • 您好,这个界面的右上角,有向左向右拉的箭头,你点击向右拉的Arrow right️,看下是否出现margin analysis任务栏。

  • 您好 没有哦

  •  如果USB2ANY和EVM板连接好的话,这里应该显示USB2ANY ,不是ALP Nano.

    不是camera的I2C和USB2ANY接,是DS90UH925EVM的I2C和USB2ANY连接,

    当ALP在ALP Nano1这个位置显示USB2ANY时,如果还不能显示Magin Analysis的tab,请按下面步骤进行:

    1) Click on USB2ANY/Aardvark Setup, a new window will open.
    2) Chose the existing device, in the left hand side box, and click Remove.
    3) Under “Select a Daughter Board" search for the required device profile,  and click “Add” and then “Ok”.

  • 您好 我咨询一下DS90UH925EVM和我自己的主板该怎么连接呢 因为我想测试我自己主板上的camera的线损余量 必须要使用这个DS90UH925EVM开发板吗?

  • 您好,camera的线损余量您主要考虑的哪些方面?

    通常使用MAP测试余量,是测试FPD  link之间通过cable连接,以及deserializer接收端的EQ level是否由于cable导致的损耗有足够的余量。

    并且在测试时,通常disable camera/sensor, 使用内部产生的pattern 在forward或back channel传输来进行测试。

  • 您好,请问我这样的接线方式有问题吗?没有用到开发板DS90UH925EVM 。如果有问题的话,烦请给出具体的接线方式,非常感谢!

  •  哦明白了,953和953集成在主板和camera的板子上了。

    这样连接我认为没问题。

  • 但是我按照图上的连接方式将CAM I2C和USB2ANY I2C连接好,并接好了GND。软件并不会显示识别到我的主板 也就没有对应的margin analysis任务栏。在此期间我已经让我的CAM正常工作,保持供电正常。

  • 您好,和您确认几个问题。

    1.是下载的最新版本的ALP吗?看下版本是哪个?下面这个更新固件装了吗?

    2. 使用USB2ANY将板子和PC连接之后,PC的设备管理器Human Interface Devices有出现USB的一些信息吗?

    3. ALP安装需要使用管理员的身份登录。

  • 您好,我是在贵司官网上下载的版本和固件,但是显示我版本过低了 ,请问一下这个该怎么处理,谢谢!