Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
hi 我想测试摄像头的线损余量,按照贵司给出的步骤,接好I2C和GND以后,使用USB2ANY对应的pin与之连接。但是接好以后ALP并没有出现步骤上的Margin Analysis。麻烦给出可能发生这类现象的原因我好去排查,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您的意思是ALP界面没有出现像上面的"margin analysis"这部分是吗?其他选项都有吗?

您也是使用的DS90UB954EVM板吗?把您的ALP界面截图附上我看下。
如果USB2ANY和EVM板连接好的话,这里应该显示USB2ANY ,不是ALP Nano.

不是camera的I2C和USB2ANY接,是DS90UH925EVM的I2C和USB2ANY连接,

当ALP在ALP Nano1这个位置显示USB2ANY时,如果还不能显示Magin Analysis的tab,请按下面步骤进行:
1) Click on USB2ANY/Aardvark Setup, a new window will open.
2) Chose the existing device, in the left hand side box, and click Remove.
3) Under “Select a Daughter Board" search for the required device profile, and click “Add” and then “Ok”.
您好,camera的线损余量您主要考虑的哪些方面?
通常使用MAP测试余量,是测试FPD link之间通过cable连接,以及deserializer接收端的EQ level是否由于cable导致的损耗有足够的余量。
并且在测试时,通常disable camera/sensor, 使用内部产生的pattern 在forward或back channel传输来进行测试。
您好,和您确认几个问题。
1.是下载的最新版本的ALP吗?看下版本是哪个?下面这个更新固件装了吗?

2. 使用USB2ANY将板子和PC连接之后,PC的设备管理器Human Interface Devices有出现USB的一些信息吗?
3. ALP安装需要使用管理员的身份登录。