我们的设想是通过 MCU-925-928的一个通道,MCU直接对928的GPIO口进行操作产生PWM信号,这样是可行的吗?
预想中:MCU对928的GPIO操作产生PWM时,其它操作是不可能进行的?因为通信通道被占用了,这样理解没错吧?
我们的LVDS通道上的数据有:I2C控制信号,视频信号,触摸屏的中断及RESET信号
按你们经验,这样的方案是可行的吗?
方案构架:MCU+925+928+LCD+TP(触摸屏)
方案描述:1、视频信号同925和928的LVDS通道完成传输,输送到LCD
2、TP数据由I2C通道接到928,然后通过928的LVDS通道和MCU通信
3、TP RESET、背光的PWM信号、背光的电源开关控制信号连接到928的GPIO,由MCU对928 的GPIO操作,完成这些信号的控制
4、TP的中断信号通过928的中断PIN输入,925的中断PIN输出,传送到MCU,完成TP的中断响应
能不能帮忙评估下以上方案的可行性,或者有什么漏洞。
再次麻烦您了,谢谢!
祝工作愉快