请教各位专家:
现象是这样的:有一批板卡,使用DS90C387芯片生成的LVDS信号,连接到液晶屏进行显示;在客户使用一段时间后发现,显示花屏;返修后发现该芯片表面发黑,更换后既能正常显示,现在基本上确认了是芯片损伤导致;
我想了解一下:什么情况会导致这样的现象出现,它是如何发生导致芯片发黑的?我该如何避免类似的问题发生,LVDS对外的接口电路应如何设计更为可靠(输出使用BAV99做了静电防护)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应该不是静电导致,DS90C387本身有HBM>6KV的ESD防护等级,感觉应该和layout不合理导致花屏。
对不住各位了,刚刚出差返回。
接收用的是专用的图卡芯片,387输出经过ESD保护后,直接接图卡芯片,终端串接了100R电阻。
现在已经证明了是屏异常工作导致的,主要想弄清楚究竟有哪些原因会导致DS90C387发烫,已检测了工作正常和异常的电流,相差不到0.1mA每组LVDS信号,异常工作时LVDS的直流电平掉到了0.5V左右。
主要想请教各位专家,有哪些原因可能会导致芯片发烫?另外,LVDS信号的芯片的电路框图会是怎样的?诚请指教。
附件为显示异常的情况,在试验箱里,中间隔了层玻璃。
LVDS DC offset 电压 1.125 到 1.375V. 0.5V 工作肯定不正常。
不是输出电流大引起损坏,而是芯片自身工作电流很大 。分析可能原因:
1)供电电压低于3V.
2)芯片底部 pad 焊接不良。
从现在排查的情况看确实像本身电流过大,但很奇怪除了一个LVDS接口和液晶屏有关系,其他的没有直接关系了,已经有DC-DC转换芯片隔离了。
下一步准备用交流耦合彻底排除掉后级的拉电流过大带来的影响。如果确实查到电源输入电流过大,会是什么原因导致的呢,如果说PCB板的问题,为什么正常情况又是好的。
DS90C387是3.3V供电(3.3V给其他芯片供电,为防止干扰其他模拟信号,采用了OR电阻和2个磁珠对VCC,PLLVCC,LVDSVCC分别进行了隔离),由外部18V经过DC-DC生成,18V同时经过PMOS管给液晶屏供电。
再次感谢您的大力支持!顺祝新年快乐!
DS90C387的供电电压不能低于3V呢,低于3V器件应该无法工作。建议3.3V供电。
关于你说的芯片发热的情况,你可以测下在无负载的情况下,流经Vcc电流的值,我看下Datasheet 的Page5给出了最坏情况下Icc的值,如果你测得的值在这个范围之内,那就是正常的,无需自己再加个底焊盘。
电压是3.3V供电,还尝试过用外部线性电源直接供电,只有接负载才复现该问题,不接时开关一百次都不行。基本可以确定是负载异常引起的异常。异常时从线性电源可以看出电流异常。至于底焊盘,芯片本身没有,做封装是参考其他芯片做的。
对输出的LVDS信号进行电压和电流(串接一个0.1R进行两级电压测试出来的),输出电流基本在手册提到的范围内,就电平掉到了0.4-0.6V的幅度了。