This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

传输逻辑选择以及SN65LVELT23做LVPECL转LVTTL

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23

需求:FPGA出来的控制信号,需要将控制信号传输到单另外一个模块,传输线长度1.5m

问题:控制信号的传输逻辑电平使用LVDS还是LVPECL合适

            如果使用SN65LVELT23做LVPECL转LVTTL,另外一个不用的通道,引脚直接悬空还是要上拉、接地?

谢谢!

  • 一般来说,不用的输入端建议给个固定的逻辑状态,所以最好上拉或者接GND,如果内部集成失效保护电路的话,不用的输入端建议直接悬空即可。

  • LVDS相比LVPECL都是实现高速传输,LVDS属于电流驱动模式不容易产生开关尖峰,因而可以进一步降低噪音的影响  。这要看你实际需求咯,如果频率不是很高,用这两个没有太大性能差异。

  • 谢谢。

    The SN65LVELT23 is a low-power dual GND Ground
    LVPECL/LVDS to LVTTL translator device.

    The device includes circuitry to maintain inputs at VCC/2 when left open.

    所以,悬空即可,对吧?

  • 频率很低,不传输时钟,只是传输一个控制信号,脉冲,频率8K,脉宽20ns。

    这个应用下,您有没有什么建议?

    谢谢。

  • 在实际应用中对输入引脚最好是固定在VCC或者GND上,因为这样能避免通道之间不必要的交叉干扰和噪声。当然就这个芯片来说是内部集成了上下拉电阻的差分输入,电平固定,悬空即可。