最近用CDCE421A做一个1024MHZ的时钟输出,配置后无输出,芯片焊接和电源都没有问题,时钟输入用的是插针时钟32MHZ,针两端接15PF的电容(电容不焊接同样无输出),为了配置时钟芯片,用单片机设置定时时间分别为3us和12us(设为定时函数),这样只需改变单片机上的引脚电平就能实现芯片手册上的时序,15us的周期符合芯片手册上说的SADATA引脚输入时钟60khz到80khz之间。下面有些问题恳请ti专业人员解答:
问题一:依照ti提供的gui软件算出word0-5的配置字C7 9E 27 7A 80 00进行配置,还是没有输出,为此对比了CDCE421和CDCE421A芯片手册的区别发现了如下图的区别这是CDCE421的表格,下图为CDCE421A的表格
这两个区别主要是t6的时间差别,一个是16us,一个是16ms,请问一下CDCE421A到底时间单位是ms还是us?
问题二:按照配置时序要求上升沿和下降时间为2ns,而我用的单片机当引脚配置为IO输出时,上升和下降时间最小为3ns,最大为5ns,SADATA走线长度大约9mm,请问这个因素影响配置结果吗?
问题三:单片机的CPU工作频率为50Mhz,在每次调用定时函数后,定时器启动之前,要执行三条定时寄存器装载语言(c语言),这个影响配置结果吗?
折腾了将近一个月了,求解答