使用TMDS141驱动 SN65LVCP408 ,做差分交叉开关,无输出信号?
TMDS141, (1pin,2Pin)有差分信号输入,600mv,
输出端(9pin,10pin)无输出信号.
TMDS141的9pin,10pin 连接到SN65LVCP408 的(5pin,6pin),SN65LVCP408 的VCC为3.2V,vbb为1.6V,
测量5pin和6pin之间的电阻为100欧,
测量5pin到VCC电阻为30K?
测量5pin到VBB电阻为32K?
TMDS141的测量结果为
1pin和2pin为100欧
1pin到VCC为50欧
,