Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B
TLV320AIC23B采用12MHz时钟输入,同时作为LPC1768的主时钟,采用BCLK,DIN,LRCIN三线和LPC1768的TX_CLK,SDA,WS对接,采用44.1KHz采样率,16bit stereo模式,无法对接。
按照TLV320AIC23B的datasheet,BCLK=MCLK=12MHz,而BCLK=272fs,所以ws=44.1KHz,可以得到LPC1768的half_period参数,并且假如LPC1768的PCLK_I2s为6MHz的话,X_devide=Y_devide=1即可。
但是LPC1768里面举例是16bit stereo模式,假如48KHz采样的话,BCLK=48000*16*2=1.536MHz,完全没有考虑48000*272=12MHz的情况。
这种情况下,假如配置好寄存器使得BCLK=12MHz的话,示波器波形显示ws=41.666KHz,无法与需要的44.1KHz匹配,导致时序错误。
请问该如何解决这个问题呢?