您好,我在使用TUSB1210芯片时,有些疑问需要您解答一下
1.VBUS是否必须接?
在手册第50页,8.2.1.2.1章节提到如果不用VBUS,建议接地,但浮空也可以接受;
在手册第54页,9章节下提到TUSB1210并不严格要求VBUS;
在手册第54页,9.1章节提到VBUS通常接到连接器的VBUS。
那么:VBUS在什么情况下时必须接5V?
当不接VBUS时,DP和DM处于什么状态,是无法识别下游设备吗?如HUB或U盘之类?
当我使用电源管理时,USB连接器并非一直有5V,此时还能接到连接器的VBUS上吗?
1.DP和DM是否可交换pin?
手册第43页,7.5.29章节中提到的DP/DM交换是指什么?