Part Number: DS90UH941AS-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ALP
Hi,TI
想了解一下,FPD-LINK的眼图测试该怎么测试?
通常是什么测试工具?也是用高速示波器,差分探头测试吗?
COAX模式和STP模式下的眼图,测试手法的区别是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UH941AS-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ALP
Hi,TI
想了解一下,FPD-LINK的眼图测试该怎么测试?
通常是什么测试工具?也是用高速示波器,差分探头测试吗?
COAX模式和STP模式下的眼图,测试手法的区别是什么?
通常是什么测试工具?也是用高速示波器,差分探头测试吗?
芯片正常工作时,disable back channel,可以直接使用高速示波器差分探头测试眼图。
COAX模式和STP模式下的眼图,测试手法的区别是什么?
没有区别吧。FPD link信号眼图都是在cable前,芯片的输出端测试的。
HI,陈工
测试点应该是IC DOUT+/-端子,还是测过电容后的?
另外,同轴模式下,差分探头也是正极接DOUT+,负极接DOUT-吗?
据说ALP工具也是可以测试信号质量的?有相关测试手顺吗?
测试点应该是IC DOUT+/-端子,还是测过电容后的?
电容后的,然后如果想测试下deserializer端的输入信号眼图,那就需要在cable后 ,靠近deserializer的输入端再测试。
另外,同轴模式下,差分探头也是正极接DOUT+,负极接DOUT-吗?
建议是使用差分模式,即使用STP去进行测试,如果coax的话,那需要将负端接50ohm到地。
据说ALP工具也是可以测试信号质量的?有相关测试手顺吗?
是的,测试margin,更能体现信号质量,参考这篇阈值分析指南:
https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf
另外,这篇是以954和960为例介绍如何进行阈值分析的:
不客气,那我暂时就把这个帖子关掉了,后续有什么问题,大家再一起讨论。
您好
昨天用ALP工具实测了一下,遇到些不明点。十分抱歉,您给发的指南还没理解透。
现量产项目,实车遇到画面抖动,想通过ALP工具去实车测试
附件中信号质量分析的问题还请帮忙解答
方便加个好友吗?在实测过程中可能还会遇到些问题,可能还会麻烦您
您好,为了更好的跟进您的问题,建议将新的问题再重新建帖子,方便更及时的跟进您的问题。
另外,我们目前的支持方式是通过论坛的方式给您答复,所以很抱歉,但是我们会尽快给您答复。