我们目前在8155平台调试TI公司的串行器941+解串器948,但是遇到了一些问题。
具体问题如下:
目前串行器941可以正常的寄存器读写,解串器948设备已经出现了,也可以进行I2C读写,
我们通过查看948寄存器0x1C,串行器和解串器已经LOCK上了。
平台的mipi clock设置为连续模式,因此mipi clock一直是hs模式,但是屏幕948端的lvds屏没有内容显示。
所以请求贵司的技术支持,咨询一些问题:
- 是否有测试模式,可以直接想屏端刷图,来验证我们的硬件上是否是没有问题的
- 平台的mipi输出到941,然后通过FPD LINK到达948,948解析数据,最终输送到lvds屏上,这个过程是否一定要求平台的mipi必须是
hs clock,如果mipi clock可以为连续模式,也可以为非连续,是不是需要设置下948的一些寄存器,然后让948去解连续模式或者非连续模式
3. 我们拿到的寄存器手册是英文的,比较晦涩难懂,很多的寄存器看的都不是很明白,是否有中文寄存器手册或者一些资料,代码注释的便于理解
如果有的话,可否提供给我们方便查看