This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,FPD link主要是应用于serializer和deserializer一直连接的系统应用。
所以如果发生热插拔,可能会由于ESD的影响导致器件的正常运行。
但是如果实际应用需要热插拔,我们可以通过lock或pass引脚或者寄存器enable 中断功能去监测热插拔。
您好
现在项目在工厂电检时,操作如下:
在工厂电检流程中,对端ser 913是一直处于上电状态,
验证934功能时,是在913侧处于上电,934侧未上电时 连接的FPD-LINK插座,然后再给934上电。
这么插拔处理,会对934造成损耗吗?
验证934功能时,是在913侧处于上电,934侧未上电时 连接的FPD-LINK插座,然后再给934上电。
您好,正确的上电顺序也是先给serializer上电,发出视频信号后再将deserializer上电,防止deserializer会随机锁存任何噪声信号,保证deserializer端具有确定性的上电启动行为,指定的锁存时间以及最佳的自适应均衡设置。
您的描述来看,虽然913和934的先后上电顺序是对的,但是未连接FPD link cable, 但对于934来说应该是没问题的,先连接cable再上电。
而是913在上电条件下连接FPD link插座,这对于913来说是热插。 所以还是要实际验证下,看934是否能正常lock。
您好
抱歉
之前有地方没描述清晰,可以理解为
913侧在未上电时,先把它这侧的FPD-LINK cable连接上,再上913的电;然后连接未上电的934 FPD-LINK cable,再给934上电
帮再分析下这种case,谢谢
您好
是在生产时,工厂检证功能的流程是这样,目前实车显示出现问题,已经上报日本TI了。
因为操作属于热插拔,934的式样没介绍是否支持热插拔,怕工厂的检证流程会对IC造成损坏。
目前实车显示出现问题
因为显示出现问题,不能确定是否和热插拔有关,所以我的建议还是看当热插拔之后,是否还能正常lock,或者查看状态寄存器是否有error发生。
如果能正常lock,那不能显示不是由于热插拔的原因造成的。
不用客气,后续有什么问题大家再一起讨论。
那正常情况下,FPD link搭建好之后,确实也应该是先serializer端先上电,等视频源发送信号之后,deserializer再上电,防止deserializer端对随机的噪声信号进行锁存。 如果不满足这个条件的话 ,可以考虑进行reset,保证deserializre端能锁存到视频源信号。
您这边不能显示的情况,可以先debug下,看看热插之后是否还能lock。 后面遇到什么问题再讨论。
这个帖子我暂时就先关掉了。