This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB934-Q1: FPD-LINK是否支持热插拔

Part Number: DS90UB934-Q1


 HI TI

FPD-LINK是否支持热插拔?

  • 您好,FPD link主要是应用于serializer和deserializer一直连接的系统应用。

    所以如果发生热插拔,可能会由于ESD的影响导致器件的正常运行。

    但是如果实际应用需要热插拔,我们可以通过lock或pass引脚或者寄存器enable 中断功能去监测热插拔。

  • 您好

    现在项目在工厂电检时,操作如下:

    在工厂电检流程中,对端ser   913是一直处于上电状态,

    验证934功能时,是在913侧处于上电,934侧未上电时   连接的FPD-LINK插座,然后再给934上电。

    这么插拔处理,会对934造成损耗吗?

  • 验证934功能时,是在913侧处于上电,934侧未上电时   连接的FPD-LINK插座,然后再给934上电。

    您好,正确的上电顺序也是先给serializer上电,发出视频信号后再将deserializer上电,防止deserializer会随机锁存任何噪声信号,保证deserializer端具有确定性的上电启动行为,指定的锁存时间以及最佳的自适应均衡设置。

    您的描述来看,虽然913和934的先后上电顺序是对的,但是未连接FPD link cable, 但对于934来说应该是没问题的,先连接cable再上电。

    而是913在上电条件下连接FPD link插座,这对于913来说是热插。 所以还是要实际验证下,看934是否能正常lock。

  • 您好

    抱歉

    之前有地方没描述清晰,可以理解为

    913侧在未上电时,先把它这侧的FPD-LINK cable连接上,再上913的电;然后连接未上电的934 FPD-LINK cable,再给934上电

    帮再分析下这种case,谢谢

  • 您好,按照这个流程,对于934来说是热插,我想确认下目前是遇到了什么问题了吗?

  • 您好

    是在生产时,工厂检证功能的流程是这样,目前实车显示出现问题,已经上报日本TI了。

    因为操作属于热插拔,934的式样没介绍是否支持热插拔,怕工厂的检证流程会对IC造成损坏。

  • 目前实车显示出现问题

    因为显示出现问题,不能确定是否和热插拔有关,所以我的建议还是看当热插拔之后,是否还能正常lock,或者查看状态寄存器是否有error发生。

    如果能正常lock,那不能显示不是由于热插拔的原因造成的。

  • 不用客气,后续有什么问题大家再一起讨论。

    那正常情况下,FPD link搭建好之后,确实也应该是先serializer端先上电,等视频源发送信号之后,deserializer再上电,防止deserializer端对随机的噪声信号进行锁存。 如果不满足这个条件的话 ,可以考虑进行reset,保证deserializre端能锁存到视频源信号。

    您这边不能显示的情况,可以先debug下,看看热插之后是否还能lock。  后面遇到什么问题再讨论。

    这个帖子我暂时就先关掉了。