This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神,
我想请问一个问题:时钟经过门电路会不会让jitter更差。
我的理解是这样的:门电路的tpd一般是会变化的,时钟经过门电路后,如果tpd在不停地变化,譬如从2ns~6ns。加入输入时钟是24.576MHz,那么T=40.7ns。考虑极限情况,前半周期tpd=2ns,后半周期tpd=6ns。
明显看出时钟频率变化。jitter明显增大。
可是我在TI的PLL芯片中也看到有门电路,如PLL1706,其中就有复用器。
请问我的理解是否正确?在音频电路中经常会是使用双时钟(22.5792MHz和24.576MHz),我现在使用的切换方案是使用复用器,请问这样可不可以,有没有更好的方案?谢谢!
您好,
感谢您的回答,可是我在一些简单门电路数据手册中没有发现这项指标,如74HC08、74LVC2G157。ds08mv200的tpd、Ci和Co指标都要比74HC08和74LVC2G157好,请问这是不是ds08mv200 Jitter性能很好的原因呢?
如果门电路数据手册中没有这项指标,请问我该如何判断其jitter特性呢?谢谢!
如果没有这项指标,那就需要测量一下了,可以大概看一下眼图,先估计这个jitter有多大。你上面的理解tpd产生jitter是不对的,Tpd是传输延时,一般短时间内变化不大。Jitter主要是由电路的噪声产生判决门限变化而产生,这种表现为random jitter,这个值一般是很小的。
您的时钟部分对jitter要求有多高呢?
谢谢你的指点,我理解的确实有点问题,我后来在TI E2E上查到,LVC logic的jitter一般不会大于20ps,满足我的需求。
http://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/245461.aspx