This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何使用Coadloader的Burst Mode

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, CODELOADER

大家好:

最近在使用Coadloader调试LMX2581,看了caodloader的使用手册之后还有些疑问,希望有经验的朋友帮忙解答一下,先谢谢了。

问题如下:

1. caodloader的使用手册第13页说如果要在不同的频率切换时测试PLL的锁定时间的话,需要先设置一个初始频率,然后回到Burst Mode页面插入一个Delay,然后在回到频率设置页面设置新的频率,然后再回到Burst Mode页面插入一个Delay。完成上述操作之后如何操作呢?是留在Burst Mode点下面一行的Run还是Load?还是在keyboard Control菜单中选择Load PLL?下面哪行有很多按键,具体的功能是什么?

2. 用Burst Mode进行不同频率却换的时候,最多可以切换几个不同的频率,切换的时间delay最小是多少?

  • 你好,请问你在用LMX2581,做什么系统,是需要跳频还是什么?

    1. 应该是先load再run. keyboard Control里面的Load是载入基本配置.

    2.Burst Mode应该只是软件上的配置问题, 去配置LMX2581; 频率取决于你软件设置, Codeloader这个软件里面没有什么限制, 最终是由你系统上位机决定.

    最小delay因该取决于,实际使用中的锁定时间,也就是和环路带宽CP设置是否用快锁有关系. 个人经验要<1000us很难

  • Robin,你好:

    非常感谢你的回复,我的系统里面需要跳频。

    关于LMX2581和Coadloader还有几个疑问,麻烦你再帮我解答一下:

    1. LMX2581的锁定时间取决于环路带宽和快速锁定时间还取决于频率变化的大小吧,我看datasheet里面提及可以实现<2us(肯定降VCO的自动校正给关掉了)的锁定时间(带宽大了之后噪声性能会变差),

    2. 关于Coadloader的具体使用,我是否应该按照如下步骤使用,你帮我确定一下:

          1):不存在频率跳变时:找到器件类型-->配置好接口-->设置好PLL(可以通过Registers/Bits&Pins/PLL这几个不同的界面进行配置)-->Keyboad Controls-->Load Device.

          2):在Registers这个配置界面,每个寄存器后面都有一个load按钮,是不是我每次单独改变一个Register时,按一下那个寄存器后面的Load就把修改载入到芯片里面了?

          3):我看到Coadloader说明书的14页提到点了Keyboard Control的Load Device之后,测试过程中寄存器有改变Coadloader会自动改变芯片对应的寄存器,而不必在点击Load,是这样的吗?

  • 1. 如手册上讲,那要把环路设的很宽才行,会牺牲性能,需要你balance;

    2.你的EVM板目前没有正常工作么?

    你的步凑1)是基本正确的.2)一般没有这么操作过,在GUI界面配置好就可以了寄存器会自动改变,没有每个寄存器单独控制的必要;

    3)是的,修改后会自动变;再load一次也应该没有什么影响;

  • 你好,想再问一个问题:用Clock Design Tool设计LMX2581的时候得到的Loop-Filter,上面显示的带宽和相位裕度是整个PLL环路的BW和PM吗?显示的结果和自己计算的结果相差很大啊?