大家好:
最近在使用Coadloader调试LMX2581,看了caodloader的使用手册之后还有些疑问,希望有经验的朋友帮忙解答一下,先谢谢了。
问题如下:
1. caodloader的使用手册第13页说如果要在不同的频率切换时测试PLL的锁定时间的话,需要先设置一个初始频率,然后回到Burst Mode页面插入一个Delay,然后在回到频率设置页面设置新的频率,然后再回到Burst Mode页面插入一个Delay。完成上述操作之后如何操作呢?是留在Burst Mode点下面一行的Run还是Load?还是在keyboard Control菜单中选择Load PLL?下面哪行有很多按键,具体的功能是什么?
2. 用Burst Mode进行不同频率却换的时候,最多可以切换几个不同的频率,切换的时间delay最小是多少?