This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CDCE62005 EVM的时钟配置软件能够在自己开发的板子上使用吗?

  • EVM板上是有一个USB转SPI的芯片TUSB3210,然后通过SPI控制62005。你可以参考EVM的原理图来做http://www.ti.com/lit/ug/scau024/scau024.pdf

  • 可以在自己的开发板上使用,即使不按照EVM板的设计,可以使用GUI把输入和想得到的输出频率填进去,参考分频系数以及寄存器的配置,这样比自己去写寄存器要方便许多哈。

  • GUI是如何把设置好的参数(包括寄存器等)下载到 EVM板上的呢  求解释    Thanks

    PS:我是新手小白

  • 这就需要像你说的通过一个cable一边连电脑,一边连CDCE62005的板子,然后通过GUI里面的Tools选项中的“Download the firmware to EVM"下载到板子中。但如果你不是按照EVM板子的设计,没有接口可以和电脑连接的话,只能自己写程序,使用GUI来核实下你的配置是否正确,debug起来比较方便。

  • 从软件cdce62005软件上的菜单--file---save as inter hex导出来的文件内容是不是就是写到寄存器中的值?如果是这些数据怎么看?

  • 直接在files-save as以.ini文件保存的就是寄存器的值,以记事本的格式打开就可以看到这些数据。

  • 参照你所说的使用 TOOL列表下Download the firmware to EVM"下载到板子中 它需要一个.BIN文件

    可是我按照设置进行的怎么样才能生成一个.BIN文件

  • 你好 我仿照评估板做了一块一样的板子 主要用到的是TUSB3210芯片

    CDCE62005 1.4.8.exe也安装了 但是电脑认不到器件 我的系统是WIN7 64位

    有个疑问 这样是否可行 能否实现对自己板子上62005的初始化 

    我看到 62005的评估板上外接了24LC512 这是一个串行的EEPROM 里面是不是有程序之类的??? 

  • 那个EEPROM里应该是TUSB3210的程序,这个程序没地方搞呀,你现在解决了么,其他大牛怎么解决的呀,
    求教中...