This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以在自己的开发板上使用,即使不按照EVM板的设计,可以使用GUI把输入和想得到的输出频率填进去,参考分频系数以及寄存器的配置,这样比自己去写寄存器要方便许多哈。
这就需要像你说的通过一个cable一边连电脑,一边连CDCE62005的板子,然后通过GUI里面的Tools选项中的“Download the firmware to EVM"下载到板子中。但如果你不是按照EVM板子的设计,没有接口可以和电脑连接的话,只能自己写程序,使用GUI来核实下你的配置是否正确,debug起来比较方便。
直接在files-save as以.ini文件保存的就是寄存器的值,以记事本的格式打开就可以看到这些数据。
参照你所说的使用 TOOL列表下Download the firmware to EVM"下载到板子中 它需要一个.BIN文件
可是我按照设置进行的怎么样才能生成一个.BIN文件