HI,TI
简易方案框图如下:

如使用复制模式的情况下,
关于DSI的pclk能力要求,是需要只考虑一个LCD的pclk就可以?还是需要两个LCD的pclk相加?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI,TI
简易方案框图如下:

如使用复制模式的情况下,
关于DSI的pclk能力要求,是需要只考虑一个LCD的pclk就可以?还是需要两个LCD的pclk相加?
您好,您指的dual link输出,那么dual link需要的PCLK是single link的2倍,不是二者相加。
比如single link下的PCLK范围是 25~105MHz,那么dual link的PCLK为50Mhz~210Mhz范围。
您好,您指的dual link输出,那么dual link需要的PCLK是single link的2倍,不是二者相加。
比如single link下的PCLK范围是 25~105MHz,那么dual link的PCLK为50Mhz~210Mhz范围。
您好
我的意思是这样,
假定LCD的pclk是100MHz
如果使用Splitter Mode,一组DSI输出两个不同画面的LCD,这是DSI要求输出的pclk应该是两个屏幕的pclk相加,200MHz吧?
在使用Replicate Mode时,一组DSI输出两个相同画面的LCD,此时DSI的pclk是多少?100MHz吗?
如果使用Splitter Mode,一组DSI输出两个不同画面的LCD,这是DSI要求输出的pclk应该是两个屏幕的pclk相加,200MHz吧?
splitter 模式下,像素时钟是单个图像频率的两倍,不是相加。
举个例子假如输出两个1920x720图像。
在 DSI 侧,941AS 应接收 L/R 3D 格式的超级帧图像,其中两个1920x720图像形成3840x720图像。 对于3840x720图像、1920x720图像消隐间隔的每个水平分量应加倍,超级帧的 PCLK 也将是每个视频的 PCLK 的两倍。在对称分离器模式下运行941AS 时、每个端口将获得0.5 PCLK。
splitter mode下, 还有一种是非对称分离模式,可以详细参考下面这篇应用手册:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhcaag5a/zhcaag5a.pdf
在使用Replicate Mode时,一组DSI输出两个相同画面的LCD,此时DSI的pclk是多少?100MHz吗?
是的。

您好!
咨询一下,DS90UB98x,98系列的问题可以咨询您吗?
您好,
DS90UB98x,98系列的问题可以咨询您吗?
98x系列是NDA器件,并且数据手册等其他资料都是需要申请。所以如果您需要98x系列的问题,我这边会邮件或私信和您沟通。
您可以重新建个新帖,方便后续跟进。