目前在调研sedes产品,TI是否有支持1080P DSI输出的解串产品?
看到948为双通道fpdlink 输出LVDS支持2K,如果传输1080p是不是输出要接双通道的mipi?是否有单通道的产品呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前在调研sedes产品,TI是否有支持1080P DSI输出的解串产品?
看到948为双通道fpdlink 输出LVDS支持2K,如果传输1080p是不是输出要接双通道的mipi?是否有单通道的产品呢?
TI是否有支持1080P DSI输出的解串产品?
您好,941是输出DSI的解串器件,dual link 模式下像素时钟是可以达到210Mhz。single link模式下的像素时钟是105Mhz。
看到948为双通道fpdlink 输出LVDS支持2K,如果传输1080p是不是输出要接双通道的mipi?是否有单通道的产品呢?
您需要LVDS的单通道输出,能支持2K分辨率的解串器件是吗?我这边看下。
看到948为双通道fpdlink 输出LVDS支持2K,如果传输1080p是不是输出要接双通道的mipi?是否有单通道的产品呢?
您好,LVDS输出能支持1080P的目前只有UB948或UH948,并且需要配置为dual link输出。
你好,每个link对应一路mipi么,接1080p的话,948解串后,是不是需要接mipi 8lan数据。?每个通道是按照奇偶数据传输么?
您好,948输出openLDI,不是输出MIPI信号。
您指的串行器这端是吗? 串行器使用的是941 MIPI DSI输入?我不太明白您的应用,可以详细描述下您的应用。
我需要1080p的数据传输,串行和解串是需要双路link的,是吧,
948解串后通过lvds输出, 输出的lvds不也是双通道的嘛,两组clock和8对数据,我要问的是,每一路link是不是对应一组lvds通道(一个时钟4个数据);
另外,每一路link传输的数据,是根据奇偶场的数据划分的,还是怎样分割的?
我需要1080p的数据传输,串行和解串是需要双路link的,是吧,
1080P@60hz的分辨率大概需要148.5Mhz的像素时钟,single link的像素时钟不能支持这么高,所以需要dual link。
948解串后通过lvds输出, 输出的lvds不也是双通道的嘛,两组clock和8对数据,我要问的是,每一路link是不是对应一组lvds通道(一个时钟4个数据);
另外,每一路link传输的数据,是根据奇偶场的数据划分的,还是怎样分割的?
948 dual link模式下输出,是1pair clock+8 pair datas。
其中D0 ~ D3传输奇像素,D4~D7 传输偶像素。