Part Number: DS90UB948-Q1
目前在调研sedes产品,TI是否有支持1080P DSI输出的解串产品?
看到948为双通道fpdlink 输出LVDS支持2K,如果传输1080p是不是输出要接双通道的mipi?是否有单通道的产品呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB948-Q1
目前在调研sedes产品,TI是否有支持1080P DSI输出的解串产品?
看到948为双通道fpdlink 输出LVDS支持2K,如果传输1080p是不是输出要接双通道的mipi?是否有单通道的产品呢?
TI是否有支持1080P DSI输出的解串产品?
您好,941是输出DSI的解串器件,dual link 模式下像素时钟是可以达到210Mhz。single link模式下的像素时钟是105Mhz。
看到948为双通道fpdlink 输出LVDS支持2K,如果传输1080p是不是输出要接双通道的mipi?是否有单通道的产品呢?
您需要LVDS的单通道输出,能支持2K分辨率的解串器件是吗?我这边看下。
看到948为双通道fpdlink 输出LVDS支持2K,如果传输1080p是不是输出要接双通道的mipi?是否有单通道的产品呢?
您好,LVDS输出能支持1080P的目前只有UB948或UH948,并且需要配置为dual link输出。
你好,每个link对应一路mipi么,接1080p的话,948解串后,是不是需要接mipi 8lan数据。?每个通道是按照奇偶数据传输么?
您好,948输出openLDI,不是输出MIPI信号。
您指的串行器这端是吗? 串行器使用的是941 MIPI DSI输入?我不太明白您的应用,可以详细描述下您的应用。
我需要1080p的数据传输,串行和解串是需要双路link的,是吧,
948解串后通过lvds输出, 输出的lvds不也是双通道的嘛,两组clock和8对数据,我要问的是,每一路link是不是对应一组lvds通道(一个时钟4个数据);
另外,每一路link传输的数据,是根据奇偶场的数据划分的,还是怎样分割的?
我需要1080p的数据传输,串行和解串是需要双路link的,是吧,
1080P@60hz的分辨率大概需要148.5Mhz的像素时钟,single link的像素时钟不能支持这么高,所以需要dual link。
948解串后通过lvds输出, 输出的lvds不也是双通道的嘛,两组clock和8对数据,我要问的是,每一路link是不是对应一组lvds通道(一个时钟4个数据);
另外,每一路link传输的数据,是根据奇偶场的数据划分的,还是怎样分割的?
948 dual link模式下输出,是1pair clock+8 pair datas。
其中D0 ~ D3传输奇像素,D4~D7 传输偶像素。