This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS125MB203: 几个通道的均衡预加重调整的寄存器在那里?

Part Number: DS125MB203


在规格书里看到几个通道都详细列举了共模电压设置寄存器,均衡调整寄存器,预加重调整寄存器,比如CH4: D_IN0 -> S_OUTA0  共模电压调整--0x2d bit[2:0];均衡调整--0x2c bit[7:0];预加重调整--0x2e bit[2:0]

但是没有看到S_INA0->S_OUT0的调节寄存器介绍,如果我要调节S_INA0->S_OUT0方向的均衡等 怎么调节呢。

同理规格书里有

S_INB1->D_OUT1 、 S_INB0->D_OUT0 和   D_IN1->S_OUTA1的介绍,但是没有D_IN1->S_OUTA1、 D_IN0->S_OUTB0 和S_INA1->D_OUT1 的介绍,难道一组差分信号的TX和RX,只能调整其中一个方向的参数,另一个方向的参数不能调?

具体如下:

S_INB1->D_OUT1(共模电压调整--0x25 bit[2:0];均衡调整--0x24 bit[7:0];预加重调整--0x26 bit[2:0]),问题:D_IN1->S_OUTA1 方向的参数如何调整?

D_IN0->S_OUTA0(共模电压调整--0x2d bit[2:0];均衡调整--0x2c bit[7:0];预加重调整--0x2e bit[2:0]) ,问题: S_INA0->DOUT0    方向的参数如何调整?

S_INB0->D_OUT0(共模电压调整--0x17 bit[2:0];均衡调整--0x16 bit[7:0];预加重调整--0x18 bit[2:0]),问题:D_IN0->S_OUTB0方向的参数如何调整?


D_IN1->S_OUTA1(共模电压调整--0x3b bit[2:0];均衡调整--0x3a bit[7:0];预加重调整--0x3c bit[2:0]),问题:S_INA1->D_OUT1 方向的参数如何调整?

期待你的回答,谢谢