Part Number: DS125MB203
在规格书里看到几个通道都详细列举了共模电压设置寄存器,均衡调整寄存器,预加重调整寄存器,比如CH4: D_IN0 -> S_OUTA0 共模电压调整--0x2d bit[2:0];均衡调整--0x2c bit[7:0];预加重调整--0x2e bit[2:0]
但是没有看到S_INA0->S_OUT0的调节寄存器介绍,如果我要调节S_INA0->S_OUT0方向的均衡等 怎么调节呢。
同理规格书里有
S_INB1->D_OUT1 、 S_INB0->D_OUT0 和 D_IN1->S_OUTA1的介绍,但是没有D_IN1->S_OUTA1、 D_IN0->S_OUTB0 和S_INA1->D_OUT1 的介绍,难道一组差分信号的TX和RX,只能调整其中一个方向的参数,另一个方向的参数不能调?
具体如下:
S_INB1->D_OUT1(共模电压调整--0x25 bit[2:0];均衡调整--0x24 bit[7:0];预加重调整--0x26 bit[2:0]),问题:D_IN1->S_OUTA1 方向的参数如何调整?
D_IN0->S_OUTA0(共模电压调整--0x2d bit[2:0];均衡调整--0x2c bit[7:0];预加重调整--0x2e bit[2:0]) ,问题: S_INA0->DOUT0 方向的参数如何调整?
S_INB0->D_OUT0(共模电压调整--0x17 bit[2:0];均衡调整--0x16 bit[7:0];预加重调整--0x18 bit[2:0]),问题:D_IN0->S_OUTB0方向的参数如何调整?
D_IN1->S_OUTA1(共模电压调整--0x3b bit[2:0];均衡调整--0x3a bit[7:0];预加重调整--0x3c bit[2:0]),问题:S_INA1->D_OUT1 方向的参数如何调整?
期待你的回答,谢谢