This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83620

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

各位大神,你们好!我使用的dp83620在硬件配置为光口的时候,出现单片机不能读写620的寄存器,但是当硬件配置为电口的时候,电口能够正常工作,想请教一下各位,这是这么回事?谢谢了…………!

  • 你好,

    这个现象是不正常的,光口模式不影响寄存器读写.

    我一些问题需要你确认下

    你这个什么应用? 交换机还是什么? 

    新的设计还是老产品?  是两个板一个接copper 一个fiber吗?如果是两个板电路是否一样?

    MDIO接到MPU or FPGA了吗? host cpu是什么型号?

    你访问的是哪些寄存器?

    regards,

    Ivan

  • 你好!谢谢你的回答,我这个读写问题已经解决了,就是上电后,我需要对83620进行手动复位。

    我们这边使用的MCU是stm32,我们是和以太网交换芯片的光模块通信的。

    我想问下,那个光模块的上下拉电阻是像demo板上的一样上拉130,下拉82欧姆的吗?

    还有只有TX需要104的电容耦合吗,RX使用为内部集成了104的交流耦合吗?

    对于LVPECL电平,其基准电平为2V,也就是说3.3V供电的话需要3.3-1.3V啊,对于交流耦合是不是上拉82,下拉130,对于直流耦合是不是上拉130,下拉82,,

    因为最终他们的直流偏置电压均在2.0V左右的对吗?

    要是按照上面的分析,是不是那个demo板上的电路就是有问题的啊?

    谢谢回答!

  • 老兄,我现在也用STM32F107+DP83620,现在调试遇到问。想请教于您,如果看见,麻烦联系下我。感激不尽,yj_xiao@anraniot.com

  •  DP83620的Demo板电路应该有误,不管是直流耦合,还是交流耦合,LVPECL的共模电压为2V,你说的对,上拉电阻应该是82ohm,下拉是130ohm。

  • 这个错误太害人了,应该及时更正