This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教各位,遇到一个棘手问题,DS90UB926Q输出的PCLK时钟如何改变?

大家好!

这个项目是用于车载视频监控的平板方案,925采集四个CAMERA的视频信号,通过926Q输出至平板主芯片RK3188处理,LCD同时显示四个影像!

现在的问题: 925处理板由客户提供,无法更改软件,926输出的PCLK信号是大约54MHZ的时钟,但RK3188时钟数据格式不兼容,需要降频一倍至27MHZ左右!

尝试用硬件实现,电路过于复杂,很难实现且有相位时延!  是否能通过软件设置将频率降低一倍,谢谢!

  • 您好, UB925/UB926的作用就是把多路较低数据速率的视频、I2C和I2S(如果有需要的话)和一对高速差分数据之间做串行和解串。 UB925/926最低支持的像素时钟为5MHz,但是输入和输出的像素时钟是一样的,无法通过芯片寄存器降低。

    同时输出的像素时钟和输出的RGB信号之间是相关对齐的,如果像素时钟降低一半,那么RGB的数据速率也需要降低,同时正如您说的,还需要保持相位的同步。

    所以最方便的就是的就是降低输入端的像素时钟。

  • Ted Xu,

    你好!因为我们的925主板是由客户提供,目前暂无法修改!是否再有其它办法修改!谢谢!

  • Ted Xu,

    您好!

    我们如果通过硬件实现,只将PCLK降低一半至27MHZ,但RGB速率不降,请问这样做是否可行?

  • Peng Wu,您好

    我刚刚已经回答了,UB926不支持这样的功能。

    您的应用涉及到视频分辨率的转换,从物理链路上不仅仅是像素时钟,同时还有RGB视频信号,同时可能还涉及到视频格式上的处理,这部分功能需要主芯片完成类似“抽取”功能。您可以到Ti的达芬奇(Davinci™) 咨询或者和RK的视频专家。

  • 好的,谢谢!