Part Number: DS90UB941AS-Q1
您好:
调试信息如下:
1. ub941-->ub948
2. 使用single FPD-LINK Transmitter mode 1920*720@60以及960*720@60都可以点亮屏幕
3. 使用split mode,SOC使用1920*720@60,ub941的两个port都配置为960*720@60,无法点亮屏幕
4. 使用 Pattern Generator,0x65 = 0xC,使用外部时钟、内部时序,每个端口配置为960*720@60,可以点亮屏幕
5. 使用 Pattern Generator,0x65 = 0x8,使用外部时钟、外部时序,每个端口配置为960*720@60,无法点亮屏幕
SOC输出timing如下:
1920*720@60
941寄存器配置,将5B从07改为01,使用图形发成器可以点亮屏幕,请问是什么原因?烦请