This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83867CR: DP83867

Part Number: DP83867CR


RX_DV/
RX_CTRL  这里表示Autoneg Disable (自动协商不使能),我理解的意思是关闭了自动协商,mode1 ,2,3,4代表什么意思?(规格书的,52页)。

2,如果是关于自动协商,两种情况,自动协商使能,自动协商不使能, mode3, "0"  mode4,”1” 又是什么意思了

                                                                                                                                  谢谢!

  • 您好,关于您的问题,稍后给您回复。

  • 您好,

    这四种mode指的是DP83867C的strap pin的4种配置方式,每个stap pin都是通过Table 8-3上下拉电阻阻值大小配置为不同的mode。

    比如我们以pin44 RX_D0 为例,如果Rhi=10Kohm,Rio=2.49Kohm的话,则对应mode2.因此PHY_ADD1=0,PHY_ADD0=1

    同样,如果RX_D2的Rhi=2.49Kohm,Rio=open,则对应strap mode 4。 因此PHY_ADD3=1,PHY_ADD2=1

    那么PHY address PHY_ADD[4:0]=1101(D0h)

    如果是关于自动协商,两种情况,自动协商使能,自动协商不使能, mode3, "0"  mode4,”1” 又是什么意思了

    RX_DV/RX_CTRL不应用于strap mode1 和2,只能在配置为mode 3和4的前提下应用。也就是说按照table8-2中Rhi和Rio的阻值配置为strap mode3 和4的时候,RX_DV/RX_CTRL的功能是自动协商enable或disable功能。

  • ,如果是关于自动协商,两种情况,自动协商使能,自动协商不使能, mode3, "0"  mode4,”1” 又是什么意思了

    补充下,mode 3中的0: 自动协商disable。

     mode4 中的1: 自动协商enable。

  • 如果工作在mode2,芯片工作也正常,不知道有什么隐患没有

  • 工作在mode 2也没问题,只是说RX_DV/RX_CTRL 这个strap pin配置为自动协商的enable/disable在模式2 是不适用的,但是我们可以通过寄存器配置自动协商。