This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB941AS-Q1: 选择外部DSI时钟的情况下,如果DSI CLOCK丢失,FPD-LINK会不会断开链接?

Part Number: DS90UB941AS-Q1

BRIDGE_CLK_MODE = 0,即: DSI Reference Clock Mode下,如果输入给941的DSI CLOCK丢失,

1. 941与948之间的FPD-LINK链路会不会断开呢?

2. 941与948之间的低速控制信号(I2C、GPIO)是否还能正常传输?

  • 您好,我需要看下数据手册,如果外部DSI clock丢失,是否能自动启动内部晶振提供参考时钟。

    稍后我会给您回复。

  • Hi,是否有最新进展呢?

  • 抱歉回复晚了,如果DSI消失,需要配置DSI_CONTINUOUS_CLK ,使得DSI clock连续输出。

    如果不将DSI_CONTINUOUS_CLK 置位的话,FPD link是会断开的。

  • 一、先看下面两截图

    BRIDGE_CFG2(0x56)的b[1:0]:

    MODE_SEL1中的CLOCK Mode:

    结论一:这两个说的是一回事,都是配置 FDP-Link的时钟源的,即Pixel Clock Mode。

    二、再看下面两个截图

    BRIDGE_CTL(0x4F)的b[7]:

    结论二:MODE_SEL1中的CLOCK Mode和DSI_CONTINUOUS_CLK是一回事,都是配置DSI clock mode的。这就与上面的结论一矛盾了!

    所以,MODE_SEL1中的CLOCK Mode到底是决定了DSI clock mode是连续还是非连续?还是决定了fpd-link上pclk的来源是REFCLK还是DSI clock呢?