1、均衡器有几个挡位可以配置?
2、是否支持预加重Pre-Emphasis 和去加重De-Emphasis的功能?
3、如何配置PRBS序列,测试误码率?
能否提供测试工具?
4、FPD LINK数据的直流平衡(DC-balanced data)如何测试、保证?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2、是否支持预加重Pre-Emphasis 和去加重De-Emphasis的功能?
您好,FPD link只是在接收端有均衡处理,预加重和去加重都是在发送端。
、均衡器有几个挡位可以配置?
AEQ有两个stage,每个stage都从000~111,也就是每个stage有8个挡位可以调节。
可以配置可以看下0x44和0x45这两个寄存器。

如何配置PRBS序列,测试误码率?能否提供测试工具?
可以参考8.3.9 Built In Self Test (BIST)部分的介绍:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub928q-q1.pdf
FPD LINK数据的直流平衡(DC-balanced data)如何测试、保证?
这个在数据手册里是没有详细介绍的,应该在FPD link的协议里有介绍。我再看下这个问题。