Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
您好,
我正在使用 DP83869 PHY 和 stm32f407通信。 LAN 未与 PC 通信。 MAC 配置为 MII 模式,PHY芯片的输入时钟为25M,完成配置后,PHY芯片的RX时钟输出为2.5M(3.3V),PHY 芯片的 输出时钟CLK_OUT为25M(3.3V),Tx 时钟为2.5M,但仅有100mV 摆动,不满足手册说明。 详情如下。
-
DP83869在 MII 模式下使用。
-
使用的 VDDIO 电压为3.3V,IC 在2电源模式下使用。 未连接1.8V 电源。
-
MDIO 使用2.2k 欧姆电阻器被拉起
-
11k 偏置电阻器处的电压为0.99V
-
编程完成后,接收时钟的频率为2.5 MHz,具有3.3V (Pk-Pk)。 TX 时钟为2.5 MHz,但回转仅为100mV。
目前未定位出具体问题,特提出,了解解决方法,望回复,感谢