This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83869HM: 在MII模式下,tx时钟输出仅有100MV

Part Number: DP83869HM
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

您好,

我正在使用 DP83869 PHY 和 stm32f407通信。 LAN 未与 PC 通信。 MAC 配置为 MII 模式,PHY芯片的输入时钟为25M,完成配置后,PHY芯片的RX时钟输出为2.5M(3.3V),PHY 芯片的 输出时钟CLK_OUT为25M(3.3V),Tx 时钟为2.5M,但仅有100mV 摆动,不满足手册说明。 详情如下。

  1. DP83869在 MII 模式下使用。

  2. 使用的 VDDIO 电压为3.3V,IC 在2电源模式下使用。 未连接1.8V 电源。

  3. MDIO 使用2.2k 欧姆电阻器被拉起

  4. 11k 偏置电阻器处的电压为0.99V

  5. 编程完成后,接收时钟的频率为2.5 MHz,具有3.3V (Pk-Pk)。 TX 时钟为2.5 MHz,但回转仅为100mV。

    目前未定位出具体问题,特提出,了解解决方法,望回复,感谢