This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS160PR410: DS160PR410规格书里提到的CTLE,DFE均是针对RX端的均衡,但使用cable的PCIE Gen4互连不光有RX,还有TX,如果TX端不做均衡会不会导致RX可以,TX不可以的情况。

Part Number: DS160PR410


1、DS160PR410规格书里提到的CTLE,DFE均是针对RX端的均衡,但使用cable的PCIE Gen4互连不光有RX,还有TX,redriver TX信号同样会经过cable,如果TX端不做均衡会不会导致RX可以,TX不可以的情况。

2、如下图所示,PCIE gen4 系统之间通过cable互连,如果要增加DS160PR410 redriver,应该放在哪个子板上,电路板1的A点,还是电路板2的B点。

  • 您好,关于您的问题,我会尽快给您答复的。

  • DS160PR410规格书里提到的CTLE,DFE均是针对RX端的均衡,但使用cable的PCIE Gen4互连不光有RX,还有TX,redriver TX信号同样会经过cable,如果TX端不做均衡会不会导致RX可以,TX不可以的情况。

    接收端对信号进行均衡处理的目的是因为前端发送器输出的信号经过长距离的cable传输会有衰减,那么在接收端会对发送过来的衰减信号进行均衡补偿处理。

    TX信号一般是为了改善原始端的信号,通常会有预加重和去加重处理,目的是尽量平衡高频分量和低频分量。那么原始信号过来之后经过cable传输的衰减,基本上是通过接收端的均衡器进行补偿。 

    如下图所示,PCIE gen4 系统之间通过cable互连,如果要增加DS160PR410 redriver,应该放在哪个子板上,电路板1的A点,还是电路板2的B点

    那经过0.5m的cable传输之后,为了补偿信号在传输过程中发生的衰减,所以需要将redriver放在B端然后经过均衡处理之后输出。